结果:找到"2.4G 有源卡电动车防盗",相关内容1000条
- 畜牧业有源卡标签芯片-SI24R2F+
- 畜牧保险标的身份识别系统是基于有源RFID技术通过耳标对牛羊等畜牧养殖进行全生命周期管理,有源RFID动物芯片提供牛羊唯一身份标识,配合RFID手持终端对牛羊的身份进行识别,不仅可以实现牛羊养殖过程的跟踪溯源管理,而且当发生养殖保险理赔时保险公司可快速核实参保标的身份,精准识别标的,防范重复理赔、非标的理赔等道德风险;SI24R2F+内部集成NTC温度采集功能;只要外部增加NTC检测电路就可以测试温度,测试的精度与NTC电阻有关,可以做到精度为0.1度;将测试到数据通过2.4G无线部分传输到后台处理。SI24R2F+内部具有边沿计数功能;通外部滚珠传感器将计数的次数通过2.4G无线传输到后台...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 2.4G有源卡,畜牧业标签 发帖人:DN170320 发帖时间:2023-05-25 11:52:00
- 有源卡2.4G芯片-SI24R2F技术支持单发SOC芯片
- 做有源卡的基本都很熟悉SI24R2E这款单发SOC芯片。而今天我要介绍一款新产品,跨时代的产品,SI24R2E的升级版,“SI24R2F”。SI24R2F与R2E是完全pin对pin替代的,在功率上上调到12dbm,距离可达600-700米;4通道,不同信道可以发不同信息;开放2个IO口,满足了2个按键功能;温度报警,指定温度值,传感功能超出实现报警功能。SI24R2F是我司跨时代的产品,配对新款烧录器,满足与原来NORDIC的2.4G通信协议。做有源卡的基本都很熟悉SI24R2E这款单发SOC芯片。而今天我要介绍一款新产品,跨时代的产品,SI24R2E的升级版,“SI24R2F”。SI24...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 有源卡 2.4G SI24R2F SOC 发射 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-19 11:44:00
- SI24R2F新2.4G超低功耗电动车防盗有源RFID标签芯片方案配合充电桩管理
- 目前全国有很多电动车因充电时电池温度过高,而导致爆炸引起火灾的情况。作为国内RFID行业的推动者,动能世纪联合中科微向IOT应用领域推出新款大功率2.4G射频芯片,并针对电动车防盗、电动车充电桩市场推出SI24R2F,为电动车标签在防盗的基础上增加温度检测、安全报警等功能,能有效防止电动车被盗及因电池而引起的火灾发生。SI24R2F可兼容之前的SI24R2E,且在性能上大大提升。Si24r2FSI原装2.4G单发芯片电动车防盗标签https://detail.1688.com/offer/598266593321.html?spm=a26286.8251493.description.2.1...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R2F 2.4G 低功耗 电动车防盗 RFID 标签 充电桩 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-11-05 10:11:00
- 成熟电动车防盗器
- 成熟电动车防盗器方案及IC技术交流:李工电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零qq:壹肆伍伍六玖壹贰六柒现有成熟方案电动车防盗器,包括通用锁电机型,带静音功能锁电机,一体机,三合一喇叭和防盗器一体机等。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 成熟电动车防盗器 发帖人:lxqbvblk 发帖时间:2020-08-11 10:07:00
- SI24R2H一款SOC2.4G内置增加了AS3933的125KHz低频唤醒功能
- 1.Si24R2H在Si24R2F的基础上增加了AS3933的125KHz低频唤醒功能。2.烧录与Si24R2E一样,都是通过上位机直接配置,无需编程。3.Si24R2H可以外接NTC热敏电阻采集温度,偏差值±0.5℃。4.最大发射功率12dBm,睡眠电流300nA(2.4G部分)5.小尺寸5*5QFN32封装。Si24R2H,目前还处在内测阶段,
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G有源标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-07-03 13:55:00
- SI24R2F温度与按键的详细操作说明
- 如何在使用SI24R2F进行与笙科进项通信,请看下图:在烧录的时候采用CRC的一个兼容模式:就可与笙科终端进行通信:按键操作说明:按键发射与替换发射功能说明:不按键不发送数据,按键后发送n包数据,之后不再发射数据,直到下一次。可以通过引脚MOSI和SCK引脚来控制,两个引脚内部已经经过大电阻上拉到电源电压,当按下按键使得MOSI或SCK接地时,标签芯片开始发射数据,按MOSI或按SCK可以发射两种不同的数据包。按键发射是边沿触发,根据实际需要可以选择下降沿或是上升沿。使能按键发射:不按键不发射;按MOSI键,使得MOSI引脚接地,发射的正常负载数据,不发生替换操作;按SCK键,使得SCK引脚...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G 有源防拆,传感标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-04-27 14:43:00
- SI24R1功能开发技术资料
- Si24R1是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。Si24R1采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗3.1.1Shutdown工作模式在Shutdown工作模式下,Si24R1所有收发功能模块关闭,芯片停止工作,消耗电流最小,但所有内部寄存器值和FIFO值保持不变,仍可通过SPI实现对...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G 有源卡电动车防盗 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-04-09 11:51:00
- 电瓶车安全系统:SI24R2F
- ①需求背景由于我国电瓶二轮车、三轮车并没有报废机制,造成了很多电瓶车超车年限行驶,充电安全不可靠,电瓶反复充电次数过多,或者电瓶老化,极有可能导致充电时快速起火或爆炸,造成不必要的人身和财产安全;二轮车和三轮车极大部分没有保险机制,一旦出现异常,经常导致重大财产受损和威胁人身安全,并且无法理赔;充电桩给电瓶车充电时无法判断电瓶充电状态是否安全,在2019年就发生多起电瓶车充电时爆炸或起火事件。②系统组成1.电瓶车:在电瓶上装上2.4G的RF芯片,RF芯片是为了防止车主将电瓶带回家中充电、统计小区电瓶车停放数量,防盗,以及温度的监控。2.楼道:楼道需要加装2.4G网关,2.4G网关用于检测车主...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电瓶车安全管理 电动车防盗 SI24R2E SI24R2F 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-11-05 11:24:00
- SI24R1兼容NRF24L01
- 芯片简介编辑Si24R1是一款工作在2.4~2.5GHz世界通用ISM频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、集成嵌入式ARQ基带协议引擎、功率放大器、晶体振荡器调制器、解调器。输出功率频道选择和协议的设置可以通过SPI接口进行设置。是目前2.4G无线射频芯片中,性价比较高的。极低的电流消耗,当工作在发射模式下发射功率为+7dBm时电流消耗为25mA,接收模式时为14mA,掉电模式和待机模式下电流消耗更低,Standby-I的耗电为15uA,Powerdown的耗电为0.7uA.应用领域编辑●无线数据传输系统●无线键盘、无线鼠标●遥控开锁,遥控玩具●超低功耗无线收发器●无线传感...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G,RFID,校园卡,电动车防盗 发帖人:动能世纪王佐峰 发帖时间:2018-04-23 12:02:00
- 电动车防盗方案-Si24R2E
- 经调查,中国现在电动自行车保有量3亿,在中东部地区,平均每3人就有一辆电瓶自行车,在沿海城市,外来人口较大,电动自行车使用率极高,超过60%以上,一个500万人口的城市,电动自行车的数量就高大250万辆以上。低碳环保,符合国家环保要求,轻便灵活,让人出行方便,性价比高三个方面使电动自行车增加迅速。方案简述:随着电动自行车的急速增加,相对应的社会治安问题也急剧攀升。一些地区的电动自行车丢失报案率占总治安报警率的60%以上,严重影响社会治安。电动自行车智能防盗备案,是利用物联网技术,通过在电动自行车上安装有源RFID防盗芯片,在城市治安探头位置安装RFID基站,实现对电动自行车的定位、监控、报警...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电动车防盗 防盗标签 Si24R2E 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-12-14 13:34:00
返回